This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:HV 至+/–5V

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568878/ads8557-hv-to--5v

器件型号:ADS8557


工具/软件:

您好:  

我们正在分析设计中可能的错误状态。 我们 在硬件模式下使用 ADS8557 ADC、并具有内部基准和范围+/–4*VREF。

通常、我们的高压电压为+/–12V;但在一种可能的错误情况下、高压电压可能会降至+/–5V。

这里的问题是:如果 HV=+/–5V、我们预计会有什么行为? 哪个将是内部基准? 仍然是+5V。  我想输入范围不会为+/–10V、它会使所有输入饱和至+/–5V 吗?

如果我们的输入低于+5V、我们是否可以期望得到正确的测量输出?  

谢谢、

Marina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:

    感谢您的发布。 让我确认一下、明天再联系您。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:

    感谢您的耐心。 如果 HVDD 降低至+/–5V、这将减小 ADC 输入电压的范围、并可能影响较高电压下的线性度。 如果输入电压超出下面突出显示的限值、我们建议将输入电流限制为 10mA、以避免损坏器件。

    但是、如果您使用的是 HVDD =+/–5V、则可以使用+/–5V 的输入(即+/–2*VREF)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Samiha