This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45 原理图审阅

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828, THS7530, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567002/adc32rf45-adc32rf45-schematic-review

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件: LMK04828THS7530LMX2582

工具/软件:

e2e.ti.com/.../AFE_5F00_ADC32RF45.pdf

您好:

我将使用 ADC32RF45 开发一款超声波 NDA 器件。

我想回顾一下 VGA (THS7530)- ADC (ADC32RF45)- LMK04828 的电路。

如果可能、是否可以私下审查?

现在、我将附加一个部分电路作为 PDF 文件。

谢谢你。

Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    这对我来说很好。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您快速回顾我的电路。

    ADC32RFxxEVM 还使用 LMX2582 以及 LMK04828。

    我仅使用了 LMK04828。 可以省略 LMX2582 吗?  

    为什么同时使用 LMK04828 和 LMX2582?

    我计划以 3GSPS 的速率使用 ADC32RF45。

    此致、

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我仍在等待您对以下其他问题的回答。

    此致、

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Cho、

    请随时向我们发布。

    谢谢、

    Rob