This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:DTGC 内部不均匀启动增益问题

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558390/afe5832lp-dtgc-internal-non-uniform-start-gain-problem

器件型号:AFE5832LP


工具/软件:

早上好、

我遇到了 AFE5832LP 内部不均匀 DTGC 问题。 我正在使用内部不均匀的 DTGC 测试一些斜坡/斜率、例如:MAX_GAIN ->零增益;ZERO_GAIN -> MAX GAIN;ZERO_GAIN -> MAX_GAIN -> ZERO_GAIN 等等

所有这些似乎都运行得很好、只是增益似乎永远不会下降 START_GAIN 集。 例如、在配置 MAX_GAIN -> ZERO_GAIN 中、噪声图像在最大增益下显示为平坦(但提供的存储器将所有点显示为“负“增益下降)。 但是、如果我执行 ZERO_GAIN -> MAX_GAIN -> ZERO_GAIN 配置或 ZERO_GAIN ->MAX_GAIN、则看起来是正确的。  

如果需要、我可以在多种配置中添加与 AFE 配置相关的寄存器写入转储。

此致、

Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉碰了一下、但这一问题仍在我这边待解决。 是否有任何关于如何解决问题的提示?