This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:有关 ADS7038 中采样期间的输入电流尖峰的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567673/ads7038-question-about-input-current-spikes-during-sampling-in-ads7038

器件型号:ADS7038


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 ADS7038 进行设计、需要考虑在内部采样电容器最初未充电时、采集阶段开始时的瞬时输入电流。

  1. 采样开始时、ADS7038 是否会在采样电容器中表现出短暂的浪涌电流? 融合  VIN = 3.3V  并使用数据表中的采样开关导通‑Ω 电阻  RSW≈150Ω 、估算初始电流是否合理
    IINRUSH≈VINRSW=3.3150≈22mA  IINRUSHRSW =1503.3≈22mA 
    如果此估计值有效、则应如何相对于对其进行解释  10mA  绝对‑‑最大引脚电流 — 瞬时事件必须也保持小于 10mA、或者考虑到非常短的 1 μ s 持续时间瞬态并且是否可接受?

  2. ‑‑输入网络/驱动器做法(例如,带有 RC 滤波器的小串联电阻、采集 Δ t 时间设置或源 Δ t 阻抗限制)来减轻此瞬态产生的任何不利影响吗?

感谢您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daigo:

    当 AINx / GPOx 引脚被过驱动时、10mA 限制是相关的。 根据绝对最大值表、引脚接受的最小电压为 GND–0.3V、最大电压为 AVDD + 0.3V。  

    在低于最小值和高于最大值的条件下运行会面临正向偏置内部 ESD 钳位二极管的风险。 在二极管被偏置的情况下、电流应受到足够的限制、以免损坏二极管。 在这种故障条件下、即使是瞬态电流也 必须限制在 10mA 以下。  

    在输入范围内的正常运行期间、对于通常不会强制电流的电压源而言、这不是问题。 为了避免出现过压故障情况、建议使用外部钳位二极管。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel Meraz:

    非常感谢您之前有关 ADS7038 输入电流行为的回复。

    我想确认我的理解:
    如果输入电压超过绝对最大额定值、即使是瞬态输入电流也必须保持在 10mA 限制以下。
    但是、如果输入电压保持在指定的工作范围内、瞬态输入电流暂时超过 10mA 是否可以接受?

    如果这种理解正确、您能否更详细地解释在这种情况下为什么高于 10mA 的瞬态电流是可以接受的?
    我特别感兴趣的是能够在不造成损坏的情况下实现这种行为的内部机制或设计注意事项。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    川浦大吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、瞬态电流通常会一次超过 10mA 纳秒。 但是、此电流是采样电容器上的电荷重新分配导致的位移电流、专为这些瞬态而设计。 电流(节省一些漏电流)在物理上不会通过电介质并导致电阻发热足以损坏内部器件。  在过压条件下、如果允许持续电流流过 ESD 单元的器件结、则可能会发生损坏。

    因此、对于工作条件内的所有 SAR ADC、可以将电源直接连接到 ADC 输入、同时在没有任何电流限制的情况下不会损坏器件。  

    此外、RC 滤波器和运算放大器驱动器通常有助于 ADC 输入稳定至全分辨率精度。 这通常不用于电流限制。  

    此致、
    Joel