This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220 中的 AIN0 和 AIN1 失效

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568154/ads1220-fail-ain0-and-ain1-in-ads1220

器件型号:ADS1220


工具/软件:

我们使用 ADS1220 读取 AIN0 和 AIN1 处的电阻电桥测量数据、并读取正确的数据。 在一种情况下、在一个月内工作后、我们在 ADS1220 中得到了失效 AIN0 和 AIN1 通道、甚至在外部背对背二极管中使用。 因此、请帮助获得相同的解决方案。 我们的应用,我们测量塑料模具零件的重量。

此致、

达门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Dharmendra、  

     

    您能否提供 ADS1220 在您的系统中的使用原理图?

    您的客户在出现故障时如何使用您的系统?  

    发生故障时、ADS1220 有哪些输入?

    您能否进一步定义故障? 它是否与系统的准确性有关?

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们发送 100 多张卡到我们的客户现场(塑料成型机称重应用)和它工作,但在 3-4 情况下,我们得到了失败的 ADS1220。

    -如何在我的系统中使用 ADS1220 原理图,用于称重秤应用 5VDC 电源称重传感器。 根据原理图、我们通过 74HC4052 将两个负载单元连接到 ADS1220、并使用 BAT54S 在通道中实现保护目的

    您的客户在出现故障时如何使用您的系统?  

    -更换卡并正常工作。

    发生故障时、ADS1220 有哪些输入?

    -卡工作与 24VDC 电源,我们给产生 5VDC 的负载电池激励。

    您能否进一步定义故障? 它是否与系统的准确性有关?

    -我们测量内部参考它工作,只有 AIN0 和 AIN1 没有意义

    此致、

    达门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dharmendra、  

    感谢您提供原理图和更多信息。 请在下面查看我的问题。  

    您能否提供完整的 ADS1220 寄存器设置?

    AIN0 和 AIN 不感应的含义是什么? 这是否意味着输出为 0V? 这是否意味着您测量的是 1V 且输出为 2V?

    您能否重点介绍已连接的跳线?  

    原理图看起来像是测量 RTD、系统是测量电桥还是 RTD?

    您是如何确定 ADC1220 发生了故障、而不是多路复用器的故障?

    此致、  

    Andrew