This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:设计查询

Guru**** 2582645 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, DAC80502, THS5671A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566530/dac80502-design-inquiry

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件:DAC80504

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划将 DAC IC DAC80502 或 DAC80504 用于我的应用。 在规格或数据表中、我没有找到 DAC IC 的采样率。

上述 DAC 每通道的采样率是多少?

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我所需的速度是每个 DAC 通道 34MSPS。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DAC 必须是 SPI DAC。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    我将您的问题从昨天搬到了高速 DAC 团队。 我相信他们现在正在研究它。 您昨天以及今天链接的器件都是精密 DAC。 我们没有任何达到 34MSPS 的精密 DAC。 我们的精密 DAC 中的最大 SPI 频率为 50MHz、需要多个 SPI 时钟才能实现一次 DAC 更新。 无法实现 34MSPS 的速度。  

    在此处查看高速产品系列:高速 DAC (>10MSPS) 产品选择|德州仪器 TI.com

    在您的其他线程中等待他们的响应。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    任何更新。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、我们拥有的间隙 DAC 是 DAC2932 (12 位、2  通道、40MSPS) 或 THS5671A (14b、1 通道、125MSPS)、两者都使用并行 CMOS 接口来传输输入数据。