This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:电压裕度、基于

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568819/dac53204-voltage-margin-regarding

器件型号:DAC53204
Thread 中讨论的其他器件: DAC63204

工具/软件:

您好、

我将在设计中使用此 DAC53204(电流输出模式)。

如果我需要用+/–10%裕度调节电压、那么手动计算会怎么样?“

如果我在 GUI 中将 DAC 代码设置为 9A0 且具有 Imax (+25uA 至–25uA)、则电压从标称 1.8V 变为加上裕度 1.98V? 它是如何到达的? 进行手动计算。

以下是示例 LDO 设计、给出了将 1.1V 至+/–10%裕度的计算

请帮助我处理此高优先级问题? 非常感谢

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:

    非常感谢您联系我们。  

    在控制该 LDO 的输出方面、它具有线性响应、后跟 VOUT_NOMINAL = IREF*RREF、其中 Iref 为 50uA。  

    如果需要将 VOUT 标称值改变+–10%、则需要向节点注入额外的电流、即 Iref 的+–10%。 换句话说、如果您使用 22k RREF、DAC 需要吸收–10%的 IREF、或提供+10%的 IREF (+–5uA)。  

    根据 https://www.ti.com/lit/an/slaae23a/slaae23a.pdf 裕度高代码=(5uA+25uA)/50uA*256 = 154d 裕度低代码= 102d 的 eq 4

    请仔细查看 LDO 数据表的应用部分(第 67 页)、详细了解如何将 DAC53204/DAC63204 用于该应用。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a57.pdf

    非常感谢、  

    Illia Volkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Illia:

    非常感谢您的答复、

    如果在上述情况下该怎么办(原理图)? 我在设计中使用了这款 LDO。

    谢谢。此致、

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:  

    感谢您的提问。  

    您是否有时间查看我随附的应用说明 ( https://www.ti.com/lit/an/slaae23a/slaae23a.pdf)? 本应用手册分步介绍了如何计算代码和电阻以及消减过程。 请注意、对于该 LDO、VFB 看起来为 200mV。  

    我们还提供这款基于 Excel 的计算器工具、用于计算 DAC 值/代码 (https://www.ti.com/tool/download/VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR)。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢您、  

    Illia Volkov