This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:使用 EP 进行设计

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566104/tpl0102-ep-designing-with-tpl0102-ep

器件型号:EP


工具/软件:

您好团队:
我们计划在我们的一款产品中使用数字电位器 EP。

直流/直流转换器的反馈网络也将使用该方法来调整电压。

RPMA-4.5/OF 是我们计划使用的直流/直流转换器。

我们需要+5V 至+18V 的输出电压。 (1V 阶跃)
因此、修整电阻器的值将为 8.57K 至 0.91K。

您能否澄清我们目前存在的以下疑问?

1)。 我可以将数字电位器 EP 用于我们的应用吗?

2)。 通过此数字电位器的最大允许电流是多少?。

3)。 数字电位器的容差为 20%、是否有任何其他器件可用、该器件是否具有低容差?。

4)。 在本例中、我们将仅使用 HA 和 WA。 HA 将连接到 TRIM、WA 将连接到直流/直流转换器的+ VOUT。 LA、HB、WB 和 LB 将保持悬空

5)。 如果我们将 EP 的 2 个通道串联、是否会出现任何问题。

6)。 可以从数字电位器获得 0E 电阻(考虑雨刮器电阻)。

7)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1) VOUT 是否接地? TPL 具有最大额定电压、但如果端子要连接在 0.6V 基准电压和接地之间、那么这应该没有问题。  

    2) 20mA 脉冲、2mA 连续  

    3) 我们所有的数字电位器都有 20%的端到端容差。 通常、我们可以使用 DAC 代替数字电位器来实现更高的精度、但 RPMA 数据表中对此不清楚(如果可能)。 它们不知道电压设置的工作原理。 以下文章介绍了如何 将 DAC:具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路(修订版 A)

    4) 这是好的。 您将在此模式下运行:  

    5) 没有问题。 将 HA 连接到 TRIM、将 WA 连接到 HB、将 WB 连接到 VOUT。  

    6) 考虑雨刮器电阻,没有 每个引脚上始终有一个串联电阻。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:
    很抱歉回复晚。

    我正在等待直流/直流转换器制造商的更新。

    由于直流/直流转换器仅适用于电阻器、因此我们不能通过电压注入方法进行输出电压调节。 “ 修整引脚专为电阻器而设计、而不是电压注入。 如果我们直接注入电压、它可能不会出现可预测的行为、甚至可能损坏修整电路。 “。

    修整引脚上的电压和电流将为“ µA 电阻器的电流大约为数百 μ A 至几 mA、具体取决于所选的输出电压。 根据此、电压将非常低、接近内部控制电压 0.6V 至 1.2V “。

    VOUT 是否接地? [/报价]

    是- VOUT 是 GND 引脚。

    此外、您能否解释一下我们存在的以下疑问?

    1)。 如果在高侧使用电位器、我们是否需要将 VSS 引脚连接到负电压?
    2)。 在什么情况下、我们需要将负电压连接到 VSS 引脚?

    正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    DAC 方法不会进行电压注入。 也就是电流注入。 但这也许仍然不起作用。 最大持续电流额定值为 2mA。 18V 时的预期最大电流是否小于 2mA?  

    1.你能解释一下高边的意思吗? 也许方框图会有所帮助。 电位器将无法连接到 VOUT +、因为您预计该节点会达到+18V、这大于电位器的最大额定电压。

    2. 如果您计划将负电压连接到电位计的一个端子,则需要将负电压连接到 VSS。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:
    感谢您的答复。

    18V 时的预期最大电流是否小于 2mA?  [/报价]

    是的。 直流/直流团队的制造商确认了这一点。

    您能解释一下您的意思吗?

    当电位器连接在+Vout 和修整引脚之间时、该器件将处于高侧。

    电位器将无法连接到 VOUT +、因为您预计该节点电压高达+18V、这大于电位器的最大额定电压。[/报价]

    我懂了。

     如果计划将负电压连接到 VSS 电位器的一个端子、则需要将负电压连接到电位器。  [/报价]

    我懂了

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:  

    您还有其他问题吗? 我会将此标记为“已解决“、但如果您稍后有更多问题、请随时答复。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯