This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:如何通过 GUI 配置 LMK04828?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12, DAC39RF12EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566607/dac39rf12evm-how-to-configure-lmk04828-via-gui

器件型号:DAC39RF12EVM
Thread 中讨论的其他部分: LMK04828、DAC39RF20EVM、DAC39RF12

工具/软件:

您好:

我的客户希望评估 DAC39RF12EVM、但他们不知道如何设置所需的时钟、并有一些问题。

他们之前评估了 DAC39RF20EVM、并能够通过 GUI 配置 LMK04828(如 EVM 用户指南中的图 2-6)。 但是、他们可以找到如何通过 GUI 配置 LMK04828 (EVM 用户指南中的图 2-4)。 请告知他们如何在 EVM 上配置 LMK04828。 它们希望从外部 250MHz 输入生成 250m REFCLK 和 7.8125MHz SYSREF。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的客户赶时间赶时间、想尽快开始 DAC39RF12EVM 评估。
    如果 TI 能够快速回答他们的问题、那将是一件很好的事情。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    而不是。  它是通过 GUI 设置 DAC 来自动配置的。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、

    感谢您的答复。 但你的答案太简单了,我不能很好地理解它。
    如果您能提供更多详细信息、我们将不胜感激。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    不会直接对 LMK 进行编程。  GUI 配置 DAC 时、LMK 会针对 DAC 的该特定模式配置为正确的模式。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、

    我的客户要求如下。
    - SYSREF:7.8125MHz
    -参考时钟: 250MHz
    -采样率:8Gsps(插值:8)
    这些选项按如下方式设置 GUI、但无法获得所需的频率、并且由于 SYSREF_PD 位为 1、因此未生成 SYSREF。 其 GUI 设置有什么问题?
    请告知他们正确的 GUI 设置以满足其要求。


    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goeff

    我的客户正在等待您对此的反馈。
    请告知他们正确的 GUI 设置以满足其要求。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,  

    DAC39RF12 GUI 没有用于设置 LMK 的控件。 它生成通用固件所需的时钟。  

    此致、  

    马特