This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961-Q1:ADS7961QDBTRQ1

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560799/ads7961-q1-ads7961qdbtrq1

器件型号:ADS7961-Q1
Thread 中讨论的其他部分:ADS7961

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我遇到了一个问题、在器件上电序列期间、通道 1 在 ADC 采样期间表现出大约 2 秒的中电平电压。 后续调查发现、连接到通道 1 的电压源比 ADS7961 本身上电更早、从而产生漏电流。 这是否可能会导致芯片损坏? 或者、是否有其他方法可以解决此问题? 我期待您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不在办公室,所以感谢你耐心地等待一个答复。

    我在另一个问题上回答了这个问题。 我们可以继续执行任何一个帖子。

     ADS7961-Q1:上电序列、CHx 早于 Vx 

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Meraz、

    客户想知道、对于 ADS7961 的 16 个 ADC 通道、某些通道的阈值范围是否可设置为 VREF、而其他通道的阈值范围是否可设置为 2VREF。 从数据表中可以看出、当 GPIO2 通过硬件配置为高电平时、所有通道的阈值将为 2VREF。我不知道如何修改某些通道。

    我期待您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    除了 GPIO 2 特殊功能外、在对模式控制寄存器进行编程时、也可使用 SDI 位 6 来选择输入范围。 这意味着您必须根据在当时通过软件或通过 GPIO 2 选择的通道手动更改配置。  

    无法为特定输入通道分配输入范围并保留该配置。

    此致、

    Joel