This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-IBIS:EP 模型

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565106/ads1258-ep-ibis-model

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP
主题中讨论的其他器件: ADS1158、ADS1258

工具/软件:

您好、

我正在寻找 ADS1258-IBIS 模型、TI 能否提供适用于该 IC 的 EP 模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈密瓜

    目前没有适用于该器件的 IBIS 模型、我来看看是否可以创建一个。 请给我几天时间来研究这个问题、预计下周中(可能更早)会得到答复

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈密瓜

    我在内部与我们的团队交谈、似乎需要 2-2.5 周的时间才能创建、因为它目前不存在

    准备好后我会继续跟进

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我使用 ADS1158 IBIS 模型仿真了一些拉什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈密瓜

    谢谢、我们的团队确认、ADS1158 和 ADS1258 之间不应存在与 IBIS 模型参数相关的差异、因此 ADS1158 IBIS 模型适用于这两个器件。

    -布莱恩