This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:ADS1178–DRDY 保持高电平、连接外部电压时无数据输出

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1570524/ads1178-ads1178-drdy-stays-high-no-data-output-when-external-voltage-connected

部件号:ADS1178


工具/软件:

您好:

我正在使用 ADS1178 ADC、并使用该芯片设计了一个定制 PCB(随附原理图)。 根据数据表、电源和基准电压显示正确。

但是、我面临的问题如下:

当我将任何外部电压源或传感器 signal0to10V) 连接到 ADC 输入通道时、芯片似乎出现故障。

DRDY 引脚保持高电平(未观察到切换)。

没有从 ADC 通道输出有效数据。

在探测电路板时、所有电源电压看起来都正确且在所需的范围内。

我不确定这是由于输入连接、原理图设计还是配置问题而导致。 您能帮助我了解 DRDY 一直处于高电平的原因、进行任何调试 methodse2e.ti.com/.../ADC-PIGGY-BACK-BOARD_5F00_rev1.0.pdf 吗

任何有关原理图、时钟/基准要求或输入保护中可能出现的错误的指导都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pragna,

    我看到您在模拟电源中使用隔离式转换器。  我没有看到 ADC DGND 和 AGND 之间有任何连接。   这些接地端必须通过低阻抗短接在 PCB 上连接在一起、最好是使用公共接地平面连接在 ADC 封装旁边。

    我可能错过了您连接的原理图上的这个连接、但如果没有、您可以在旁路电容器的 AGND 和 DGND 焊盘之间焊接一根跳线。

    如果需要在数字电源和模拟输入之间进行隔离、则需要在 ADC 数字引脚和系统数字电源之间使用数字隔离器、类似于下面的方框图。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用