This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:如果我不使用 IDAC、是否无法为 PVDD 引脚供电

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1570306/amc60704-could-i-not-provide-power-to-pvdd-pins-if-i-don-t-use-idac

部件号:AMC60704


工具/软件:

您好、

我对 AMC60704 有疑问。

我只想在 AMC60704 上使用 ADC 和 VDAC、而不使用 IDAC。 我无法为 PVDD 供电?

提前感谢!

此致!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    如果不使用 IDAC、则可以将 PVDD 引脚接地。  您将在状态寄存器中看到 PVDD 警报。

    谢谢、

    Paul