Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS127L18工具/软件:
您好的团队、
有一个关于 ADS127L18 DS-ADC 的 7.4.5.2 启动/停止控制模式的问题。

这是数据表中的图表。
问题是、当 START 引脚在 低电平后再次变为高电平时、该引脚会发生什么情况?
- ADC 以滤波器延迟再次启动、
- 或者、ADC 在没有滤波器延迟的情况下再次启动。
哪一个是正确的操作?
如果答案为 2)、则下一个 FSYNC 上升沿是 n th FSYNC 延迟还是与 START 上升沿的时间有关?
此致、
兰迪