This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:具有双输入的 ADS127L11 计数器件

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, TIDA-010249, ADS127L18, ADS127L14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569553/ads127l11-ads127l11-counter-part-with-dual-input

器件型号:ADS127L11
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010249ADS127L18ADS127L14

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们正在搜索具有与  ADS127L11 类似规格的 ADC 器件、但我们需要双差分通道。  ADS127L11 中只有单通道。

(注意:我们正在设计电机振动检测板,并参考了 TIDA-010249。 根据此设计、我们来到了 ADS127L11 器件。 但是、由于电路板空间受限、我们正在搜索与 ADS127L11 规格相同的单芯片中的双通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    ADS127L11 没有任何双通道版本。  我们有 4 通道 (ADS127L14) 和 8 通道 (ADS127L18) 版本、但这些版本采用 7mm x 7mm 封装。  由于只需要两个通道、因此我认为 ADC 的最小解决方案尺寸将是两个采用 3mm x 3mm QFN 封装的 ADS127L11。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将单端信号连接到 ADC 输入吗? 如果不是、请共用一个单端转差分运算放大器电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    是的、您可以直接将单端信号连接到 ADC AINP 输入、然后 AINN 输入将连接到系统接地或中标度 (2.5V)。

    ADC 将通过差分输入驱动提供更好的性能、但很多时候、ADS127L11 不是信号链中的限制器件、使用简单的单端连接将是不错的选择。

    如果您要使用单端转差分输入驱动器、那么在这种情况下、使用全差分放大器非常合适。  我们有几个电路指导手册、介绍了如何执行此操作。

    使用双运算放大器电路实现单端转差分

    对单极信号采用运算放大器和 FDA 进行单端到差分信号转换

    对双极信号使用运算放大器和全差分放大器 (FDA) 的单端到差分电路

    此致、
    Keith