This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC 的 VCM 引脚何时开始输出 0.35V(典型值)?

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567165/adc32rf55-when-does-the-vcm-pin-of-the-adc-start-to-output-0-35-v-typ

器件型号:ADC32RF55
主题中讨论的其他器件: LMH5401

工具/软件:

我使用的是原始电路板、使用的是 ADC32RF55。

向电路板上的 ADC 供电后、我检查了 VCM 引脚、发现输出为 0V。
另外、观察 ADC 的 0x298 寄存器、校准失败。

VCM 引脚何时开始输出接近 0.35V?
此外、是否需要完成校准以使 VCM 输出 0.35V?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayaka-San:

    我不确定在寄存器写入序列中、VCM 何时从 0V 变为 0.35V。

    我必须检查系统或设计以找出答案。

    您也可以将脚本放在一起、逐步完成每个寄存器写入序列、以便在发生这种情况时找到这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Rob 先生

    我们正在使用 2 个电路板检查操作、但有时同步会失败。

    VCM 引脚连接到差分高速放大器 (LMH5401)、以调整 ADC 的信号振幅。
    以前、两个电路板都以低频率出现故障、但现在第一个电路板总是出现故障。
    当我们在发生故障时向电路板上的 ADC 供电后检查 VCM 端子时、输出了 0V。
    成功:序列→同步成功后、上电→0.35V 时约为 0.2V
    失败:序列→同步失败后上电→0V 时
    当我们查看 ADC 在失败时的 0x298 寄存器时、校准失败。
    在寄存器序列中、VCM 引脚会开始输出接近 0.35V 吗?(您不会检查它吗?)  
    此外、是否需要完成 VCM 校准以输出 0.35V?

    此致、

    Sayaka Kose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayaka-San:

    如果共模电压为 0V、则可能是通道断电。

    工作案例和非工作案例之间是否存在显著的功率差异?

    稳压器输出可能会由于器件/ADC 启动期间的电流浪涌而降低、然后导致复位或关断。 您是否确定用于为 ADC 供电的 LDO 电流有足够的余量?

    此外、VCM 和 SYNC 之间没有其他直接连接。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob 先生:  

    感谢您的答复。

    尽管尚未进行精确测量、但所有 ADC 相关电源 (AVDD18、AVDD12、CLKVDD、DVDD12) 的输出电压值在电路板内都是正常的、此时 ADC 始终无法启动。
    TPS74401RGWT(最大输出电流 3A)用于每个 LDO 电源、ADC 在旁路模式 (LMFS = 8224) 下以 2.5Gbps 的速率使用、因此电流消耗预计最多约为 2A。 这是否不足以满足当前的供应需求?

    此致、

    Sayaka Kose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayaka-San:

    最好发送您的原理图供我查看、看看是否存在任何明显的问题。

    测量各个电源域时、您是否在器件/ADC 本身进行测量?  

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob 先生:

    非常感谢您的建议。
    我会向您发送电路原理图。 但是、由于这是内部信息、我将通过电子邮件发送、而不是在此处发送。
    电子邮件地址是您的电子邮件地址吗?
    在这种情况下、如果您能告诉我您的电子邮件地址、我将不胜感激。

    此致、

    Sayaka Kose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayaka-San:

    我将向您发送一封电子邮件、我们可以从那里完成此操作。 请留意我的电子邮件。

    我正在关闭此帖子。

    此致、

    Rob