This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:适用于 VOA 应用的 DAC

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569222/dac53701-dac-for-voa-application

器件型号:DAC53701


工具/软件:

您好团队

我的客户有两个 VOA、需要一个可调节电源。

但它只需要小于 10mA 的电源电流。

VOA_EN

DTS0078

e2e.ti.com/.../voa_5F00_en.pdf e2e.ti.com/.../DTS0078.pdf

VOUT 0~5V、他们希望 Vout 可以由 I2C/PWM 控制。

您认为 DAC 是否适合这些器件? 或者、他们需要如下所示的额外电源电路。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:  

    智能 DAC 系列最初是根据这一应用的具体要求创建的。  

    我们有以下配套资料供您使用:  

    https://www.ti.com/lit/an/slaae23a/slaae23a.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slaae22a/slaae22a.pdf

    这个基于 Excel 的计算器将帮助您进行计算: https://www.ti.com/tool/download/VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR

    此视频还详细介绍了智能 DAC 的应用和优势: https://www.ti.com/video/6373872032112。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、  

    Illia Volkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Illia

    非常感谢您在这里提供的大力支持。 您认为我们的 DAC 在这里可以用作电源吗? 无需任何额外的电源电路

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、  

    很抱歉、我误读了您的问题。 我想他们已经在考虑使用我们的 DAC 控制功率级。  

    通常情况下、我们不建议将 DAC 用作电源。 DAC 可以在 5V 范围内驱动高达 50mA 的电流。  

    我快速浏览了 DS、好像您可能需要更高的电压来驱动它。 您是否愿意向我发送一封电子邮件、我们可能会提供更好的器件建议。  

    谢谢您、  

    Illia Volkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Illia

    明白了! 我们可以通过电子邮件进行讨论

    BRS

    Brian