This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:有关数字输出的时序特性

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565831/ads8422-about-the-timing-characteristics-of-digital-output

部件号:ADS8422


工具/软件:

大家好!

1) Td3 的最小值为 5ns。
MIN 为 5ns、而不是 MAX 为 5ns、这是否正确? 如果最小值为 5ns、是否可以享受典型值和最大值?

2) 在 Td3 条件下、存在 CS=RD=0 的条件。

例如、如果 RD=1、Td3 的值会改变吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    感谢您的发布! 请问您正在评估 ADS8422 时使用的是哪种应用?

    要回答您的问题:

    1. 是的、您对 Td3 最低要求的理解是正确的。  
    2. 当 RD = 1 时、Td6 可以更好地表征这一点。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。

    1、客户的 应用是显微镜。

    我知道 Td3 的最小值为 5ns。

    您能否分享 Td3 的典型值和最大值?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  

    数据表中仅指定了最小 Td3 时序。 未指定典型和最大规格。 Td3 延迟是否有问题?

    此致、

    Samiha   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

     我担心 “CONVST 信号的最小周期是多少 “、以便在 RD (CS) 信号变为“0"时“时满足 CONVST 信号的限制?

    我认为有一项规定、不得在 CONVST 信号的下降沿达到 10ns 和 10ns 之前读取数据

    该值在 CONVST 信号的下降沿之后。  现在、观察 BUSY 信号的下降沿、RD (CS) 信号设置为“0"。“。

    为了估算 CONVST 信号的最短周期、需要从 CONVST 信号的下降沿到 BUSY 信号变为“0"的“的最长时间。

    (从 BUSY 信号下降到 RD 信号变为“0"的“的时间的时间可通过设计确定。)

    该值可以通过 Max:Td2+Max:Td3 来计算、但由于该调节仅指定 Td3 的最短时间、因此我认为无法估计

    时间过长、所以我问了这个问题。

    然而,我被告知,当 RD=“1"时“时,Td6 的特性是适用的。 所以我想使用 Max: Td6=12ns 而不是 Td3。

    此致、

    柳介