This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:DAC5689:器件咨询

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5689, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569477/dac5689-dac5689-part-inquiry

器件型号:DAC5689
主题: DAC3283 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我之前使用的是 DAC5689 IC、它可以满足除了 CMOS 接口之外的所有设计要求。

根据我的要求、我需要与 DAC5689 类似的 SPI 或 LVDS DAC IC。

我的要求

>2 通道 DAC 和

>4 或 8 通道 DAC(需要 2 和 4 或 8 通道)

分辨率>16 位

速度>33MSPS

>SPI 或 LVDS 接口

> 如 DAC5689 中所示、需要 SYNC IN 引脚来实现板 ADC、DAC 和 FPGA 之间的时钟同步

请根据我的要求推荐 DAC IC

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    正如我之前在 DAC3283 查询中答复的那样、请绘制方框图并详细说明您的时钟同步定义。 同样、SYNC 引脚仅同步时钟分频器和 FIFO 指针。 它不同步外部时钟电路。

    有关使用 SYNC 信号同步多个 DAC5689 的说明、请参阅以下内容

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    我的要求是所有 ADC 和 DAC IC 都从 FPGA 获得输入信号、以便在电路板中的所有 DAC 和 ADC 之间实现同步。

    板上、我计划为我的应用部署 3 个 ADC 和 10 个 DAC。

    SYNC IN 信号来自 FPGA、作为输入信号馈送到 ADC 和 DAC。

    对于所有 ADC 和 DAC、来自 FPGA 的信号可能是单个同步输入信号、或者 我们使用不同的同步信号、如 SYNC IN1、SYNC IN2 等 ADC 和 DAC IC 的信道。 同步的功能是这样、引脚名称可以是 SYNC IN 或 LDAC 等 我希望 FPGA 的信号需要与电路板中的 ADC 和 DAC 进行通信。

    这是 DAC 的必备要求。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    DAC5689 可以支持上述 SYNC 功能、并具有数据表中突出显示的限制(上面的代码片段)。 有关详细信息、请参阅数据表。

    -康