This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:不使用 CHB 时的终端处理

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567730/adc3662-terminal-processing-when-chb-is-not-used

器件型号:ADC3662


工具/软件:

你(们)好

我对 ADC3662 有疑问。

不使用 CHB 时、是否有任何终端处理规范?

我无法从数据表中阅读它。

此致、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    很抱歉、“终端处理“是什么意思?  未使用该通道时、您是说如何处理输入?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    是的、是这样。
    未使用时、是否可以将其保留在“NC"?“?
    还是两个 P/N 引脚都应该连接到 GND?

    此致、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    请执行以下操作:

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    谢谢您、我会尝试一下。

    此致、Kato