This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3544:同步频率和相位

Guru**** 2837550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568659/adc3544-sync-frequency-and-phase

器件型号:ADC3544


工具/软件:

您好、我想确认是否要同步多个 ADC3544、SYNC 信号必须具有特定的频率/相位。 也就是说、SYNC 频率是必须与输入时钟频率匹配(无论是它的倍数,还是锁相到外部输入时钟信号)? SYNC 信号是否有最大/最小频率?

我尝试将使用 ADC3544 的多个器件与 GPS pps 信号或派生的 GPS 纪律时钟同步、以馈入 ADC 同步线路。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    在使用 ADC 内部的 NCO 和 DDC 时、SYNC 引脚用于同步。 请参阅第 8.3.4.5 节“同步“。

    否则、要同步多个器件、您可以边沿对齐来自一个器件与另一个器件等的 DCLK 和 FCLK 输出

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rob、

    是的、我正在将 NCO 和 DDC 与并行 DDR 输出一起使用、因此如果我正确理解数据表、它不会有 DCLKIN 信号。 我尝试在多个 ADC3544 收集数据时进行校准、并假设使用同步功能可以执行此操作、但我不确定如何对齐它们、正如我在问题中所说的。

    谢谢 Rob、让我知道我是否可以进一步澄清我正在努力实现的目标。

    此致、

    Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    我们建议您提供连续的周期性 SYNC 信号、以确保 ADC 保持同步。 同步信号应每 64 * K 采样时钟周期发生一次、其中 K 是一个整数。 您可以对此信号使用 50%占空比。 最小周期为 64 个采样时钟周期、但理论上没有最大周期 SYNC 信号应该锁相到采样时钟、以满足所需的建立时间和保持时间。 此外、还建议 在器件内启用 SYNC(使用寄存器 0x0E)后等待 接收 2 或 3 个系统参考脉冲、然后再捕获。 数据表的第 8.3.4.6 节对此进行了详细说明:

    此致、

    Luke Allen