This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:多个 ADS1299(级联模式)

Guru**** 2555490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571263/ads1299-multiple-ads1299-in-cascade-mode

器件型号:ADS1299


工具/软件:

您好、

我计划在我的 24 通道设置中使用三个级联模式的 ADS1299。 我想澄清一些关于三个 IC 之间的联系的疑虑

  1. 第 1 个 ADS 将使用其内部时钟运行、并将其时钟输出到另外两个 ADS。 这是正确的吗?
  2.  我是否可以考虑仅第 1 个 ADS 的 DRDY 引脚? 如果是、其他两个 ADS DRDY 引脚可以保持悬空?
  3. SPICLK、MISO、MOSI 将用于所有 ADS。 每个 ADS 都有自己的 CS 引脚。

我以前一直使用菊花链模式、但并不是很可靠、因为有时我会在三个 ADS 通道中的任何一个中获得 0x00 值。  

请帮助我的疑问。 如果我缺少任何内容、请添加步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    感谢您发送编修。

    1. 是的、主 ADS1299 器件可以使用内部振荡器并将时钟输出到其他两个器件。 或者、如果需要更低的抖动或频率容差、可以使用外部振荡器作为所有 3 个器件的输入。
    2. 如果希望以相同的数据速率运行所有通道、则是的、您可以使器件 2 和 3 中的/DRDY 保持悬空状态。 出于调试目的、将每个/DRDY 信号路由到测试点可能会有所帮助、以便验证器件同步。
    3. 是的、除/CS 之外、所有 SPI 信号都在器件之间共用。 /RESET、START、/PWDN 可以共享。

    此致、

    Ryan