This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE159RP3:需要了解适合我们应用的 AFE

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE159RP3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571069/afe159rp3-need-to-know-suitable-afe-for-our-application

器件型号:AFE159RP3


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我们正在开发神经肌肉传输监测仪,我们需要测量 50 欧姆至 5K 欧姆的皮肤阻抗和 EMG 信号,因此,请推荐适合应用的 AFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您发送编修。  由于 AFE159RP3 在 NDA 下涵盖、因此我将离线联系您以继续讨论。

    此致、

    Ryan