This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200:满量程输出功率的计算

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564713/dac12dl3200-calculation-of-full-scale-output-power

部件号:DAC12DL3200


工具/软件:

您好:  

我试图找出射频电源链的级联分析、并想知道我的预期输出应该是什么。

如果我们将电流和精细电流设置为其最大数字值、那么根据数据表中第 58 页给出的公式、差分电流 Iffswitch 应为 20.5mA。

假设 Rterm 为 106 欧姆、则单个符号波的输出功率应为 IRMS^2*Rterm =(20.5mA)^2*106 = 44.5mW。 将其转换为 dBm 后、可得到大约 16dBm 的满量程。

考虑到归一化幅度响应后、我的输出功率仍比预期低约 15dB。 我知道我正在输出 FS 电流、那么我计算的输出功率是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    请参阅数据表的第 14 页、输出功率仅为 1.4dBm。

    因此、输出为~1Vpp DIFF 或 500mVpp SE。

    似乎获得了正确的输出功率。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    感谢您的快速回答。  

    此输出功率是否包括 dBFS 频率响应? 我想在忽略第一页中给出的频率响应的情况下、弄清楚理论输出功率是多少。  

    第 14 页上的该频率值不在我的带宽区域中、因此我尝试推断出 FS 以在给定我的模式和输出频率的情况下计算输出功率。  

    谢谢、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    此输出功率是否包括 dBFS 频率响应? RR:否、这是在仅具有适当负载但无输出网络的输出引脚上测量的。 我想在忽略第一页中给出的频率响应的情况下、弄清楚理论输出功率是多少。 RR:第 58 页的数据表 7.3.2.1 DAC 输出结构中给出的值

    第 14 页上的频率值不在我的带宽区域 rr 中:频率值是否大于或小于您的 BW 区域? 因此、我将在给定模式和输出频率的情况下尝试推断至 FS 以计算输出功率。   RR:第 58 页的数据表 7.3.2.1 DAC 输出结构中给出的值

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    我仍然无法了解 DAC 的预期输出功率。 我的设计使用 2:1 阻抗比平衡 — 非平衡变压器,该变压器与第 15 页脚注 (5) 中所述的 100 欧姆负载相同。  I am 为 FS 电流、如第 58 页中所述、并在 2xRF 模式下以 1.2 的标准化频率工作、即从满量程得到–6dB。  

    这就是我使用 2:1 平衡 — 非平衡变压器计算输出功率的公式:

    POUT =(IRMS^2)(Rterm || Rload)= 47mW -> 16.8dBm、因此我应该测量 16.8dBm 0-6dB = 10.8dBm。

    我想阐明功率的基准、因为我仅测量–40dBm、需要找出问题所在。

    感谢您的协助、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    请分享您的原理图、我会把它看过来。 用于测量的输出频率是多少? –40dBm 似乎太小。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您抽出宝贵的时间观看。 我们是否可以在公共论坛聊天以获取原理图屏幕截图?  

    谢谢您、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    是的、我会关闭此帖子并向您发送电子邮件。

    请留意。

    此致、

    Rob