This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70508:【常见问题解答】DAC70508ZYZFR 封装尺寸

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569929/dac70508-faq-dac70508zyzfr-package-size

器件型号:DAC70508


工具/软件:

您能否提供 DAC70508ZYZFR 的封装尺寸?

下图中“(B)SolderMask 开口“的尺寸是多少(以毫米为单位)?

我在数据表中找不到此信息。

我们公司需要此信息才能为此设备创建 CAD 符号。

感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas 将查看并了解我们是否可以提供一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在向我们的封装团队咨询是否有该尺寸规格。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 由此给您带来的不便、我们深表歉意、但这属于我们公司的设计、如果您能尽快答复、我们将不胜感激。 提前感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尺寸为 171.5 um。

    谢谢您、
    Lucas