This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:DAC81404EVM 和 C2000 MCU (LAUNCHXL-F28P55x) 之间的 SPI 通信问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM, DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571145/dac81404evm-spi-communication-issue-between-dac81404evm-and-c2000-mcu-launchxl-f28p55x

器件型号:DAC81404EVM
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P55XDAC81404

工具/软件:

问题:
我将集成 DAC81404EVM C2000Tm 实时 MCU (LAUNCHXL-F28PF28P55x) 连接到 SPI。

当使用逻辑分析仪观察 SPI 信号时、即信号 SPI_CS SPI_CLK 、和 SPI_PICO 匹配 DAC81404 数据表寄存器配置。 不过、 SPI_POCI 不返回任何数据(预期的 DEVICEID:)0x0A60

初始化命令为:

DAC_write24(DAC_SPI_BASE, 0x03, 0x0A04); // SPI_CONFIG: Enable device // Binary: 0000 0011 0000 1010 0000 0100

我可以使用示波器确认一下 SPI_CLK SPI_PICO 是否正确切换。
似乎是在上面 DAC81404EVM 、其它电压可能会影响 SPI 操作、我仍在进行故障诊断。

附加的波形显示:

  1. SPI_PICO Left right arrowDAC_SDI 断开连接

  2. SPI_PICO Left right arrowDAC_SDI 已连接

任何人是否使用 C2000 MCU 从 DAC81404EVM 成功读取了 DEVICEID?
如果对可能阻止 SPI_POCI 线路返回数据的任何建议都深表感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、C2000 电路板的 PICO 信号输出正确、但通过跳线将其连接到 DAC81404EVM 后、电压电平会不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您能否在单个示波器帧中与 SCLK、CSZ 和 SDI 共享一个波形以进行 SPI_CONFIG 写入?
    以及 DAC81404 器件的电源值。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. SPI_PICO  DAC_SDI 断开连接

    2. SPI_PICO  DAC_SDI 已连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    测量的电源电压(在器件/EVM 上):

    DVDD:+5.0V (USB)

    IOVDD:+3.3V

    此致、
    光线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您提供详细信息。 我看到、一旦连接 DAC_SPI、数据线在 SCLK 下降沿期间不稳定。 您可以先进行调试吗?

    您可以 就此从 C2000 团队那里获得帮助。  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您说得对、这正是我一直关注的问题。 在连接 DAC81404 EVM 的情况下、SDI (MOSI) 电平在 SCLK 下降沿附近不稳定;当 EVM 断开连接时、波形是干净的。 我怀疑 SPI 线路上存在争用或负载。

    再次感谢指针—感谢任何其他提示。

    此致、
    光线