This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:Linux/SPI—驱动程序或集成示例

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571310/dac11001b-linux-spi-driver-or-integration-example

器件型号:DAC11001B


工具/软件:

您好的团队、

我正在集成 DAC11001B 在 A 上 这些工作 连接主机 SPI (Raspberry Pi 计算模块 4)。 我找不到 DAC11001B 的 Linux 驱动程序、因此我正在寻找:

  1. 官方或参考 Linux 驱动程序

  2. a. 极简的示例 (C 或 Python)、显示了 更正寄存器写入/读取序列 才能实现可靠运行。

举例来说、Analog Devices 为提供了一个 Linux 驱动程序 AD5791 系列:
https://github.com/analoguedevicesinc/linux/blob/main/drivers/iio/dac/ad5791.c

如果您可以为我提供全面的文档或共享的代表性代码/片段 DAC11001B 这将是完美的。

谨提前感谢。
Salah Chukir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salah:

    我们有支持基于 MSP430 的通信的 GUI、没有 Linux 驱动程序或基于 C/python 的示例代码。  
    如果您有任何问题、我可以帮助进行代码验证。  

    谢谢、
    Sanjay