This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:电流纹波问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569429/dac161s997-current-ripple-issue

部件号:DAC161S997


工具/软件:

您好的团队、

您可以帮助您检查寄存器映射和原理图设计、它可以在与视频所示的数字信号输入相同时观察到 1mA 纹波。

e2e.ti.com/.../dev_5F00_dac.ce2e.ti.com/.../bsp_5F00_spi.ce2e.ti.com/.../mmexport1758708591039.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shengyue、

    我在视频中看不到 1mA 的变化。  在视频中、±2µA 的输出似乎发生了变化。  这可能是仪表中的噪声。  当 COMD 电流 µA 时、电路可能会有一些稳定时间、但看起来只有几 μ s。

    您能澄清一下这个问题吗?

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛跃、

    如果噪声只是 Paul 建议的电流表噪声、那么您可能需要尝试在电压模式下进行测量。 如果您在环路中将 100Ω 电阻用作检测电阻、则可以测量电压。 电压测量的噪声可能比电流测量的噪声小。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、 Joseph

    感谢您的回复、与客户确认后、UAS 应该不多。 但波动大于 1.2uA(3‰精度)、这是预期结果、您能建议进行优化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛跃、

    DAC161S997 满量程范围为 24mA。 在 1.2uA 下、波动为 0.005%。

    您能否再次与客户核实价值? 根据我的观察、视频看起来确实是 1.2uA。

    Joseph Wu