请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403EVM主题: AFE4403 中讨论的其他器件
工具/软件:
1) 根据用户指南、EVM 可与 SFH7050 传感器配合使用。 购买 AFE4403EVM 时、是否包含已焊接 SFH7050 的电路板以及所有必要的连接电缆?
2) 如果没有提供 SFH7050 传感器板,我是否需要为 SFH7050 设计并使用自己的板? 或者是否可以从 TI 申请此类电路板?
3) GUI 是否可用于 Windows 10 或 Windows 11 环境? 如果没有、是否有其他使用该器件的方法?
谢谢你。