This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:I2C 读取周期问题

Guru**** 2557520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571969/dac60501-i2c-read-cycle-question

部件号:DAC60501


工具/软件:

在数据表的“8.5.1.2.2 I2C 更新序列“部分中、显示了 I2C 总线模式。 这似乎是一个只写操作。 本文档中的其他地方则表明 I2C 总线可以读回寄存器。

这是否通过对 I2C 地址进行单字节写入来完成、以指定寄存器、然后执行重启序列、I2C 地址和两字节读取? 图 8.7 暗示了这一点、但数据表中并未全面介绍。

谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是的、该器件允许 I2C 回读、并且顺序正确。 为了进行确认、此图中显示了 I2C 读取序列。  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢