This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:有关更改 ADC12DJ5200RF 上的 JMODE 时的前台校准问题

Guru**** 2558440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569163/adc12dj5200rf-question-about-foreground-calibration-when-changing-jmodes-on-adc12dj5200rf

器件型号:ADC12DJ5200RF


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我当前使用 ADC12DJ5200RF、想了解与 JMODE 切换相关的前台校准。

在对特定 JMODE 执行前台校准后、我计划在某个时间后将 JMODE 更改为不同的设置。 由于切换 JMODE 时抽取设置也可能会改变、因此我想确认在更改后是否需要再次运行前台校准、或者之前的校准结果是否保持有效。

此外、如果有有关前台校准所需典型时间的可用信息、请与我分享吗?

非常感谢您的支持。

此致、
去全州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeongju:

    是的、每次更改 JMODE 或 ADC 配置时、建议也重新校准 ADC。

    在时间方面、您可以估算校准量级为~200mSec。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您先前关于前台校准的阐述。
    我想再问一个跟进问题。

    如果在更改 JMODE 后未执行前台校准、则可能会出现哪种问题或性能下降(例如,在精度,线性度或信号稳定性方面)?

    我非常感谢你对这一问题的指导。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    全州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeongju:

    该器件为增益、失调电压和静态线性误差提供了前台和后台校准选项。 这在第 60 页的数据表中提供。

    此致、

    Rob