This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502, DAC80502-01EVM, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572271/dac80502-01evm-data-converters-forum

器件型号:DAC80502-01EVM
Thread 中讨论的其他器件:DAC80502DAC80501

工具/软件:

您好:

我正在 DAC80502-01EVM 上测试 DAC80501 和 DAC80502。

我发现当通过 DAC-SEL 跳线连接 VDD 为 3.3V 时、VDD 不工作。

使用外部 VDD 将 VDD 从 5.0V 降至 0V、当 VDD 为 3.60V 时、DAC 输出电平关断至 0V。

如果增加 VDD 电压、则输出恢复。 VREF 电压稳定、直到 VDD = 2.6V。 增益设置不会影响该行为。

任何人都可以提供一些建议吗? 我们的应用使用 3.3V VDD、这是一个重要问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuki-san、

    如果基准配置不正确、它将关闭 DAC 缓冲器。 如果 VDD 电压低于 3.6V、请将“REF-DIV"位“位设置为 1。 这是寄存器 4 中的位 8。 这样、输出应启用。 请注意、本例中的最大输出将等于 1.25V(使用内部基准)。 如果您将 DAC 增益设置为 1、则最大输出将为 2.5V。  

    此外、最小 VDD 电压为 2.7V。 在该电压下、器件将无法工作。

    谢谢、
    Erin