This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5612:APG=45、DPG=0 时、在 0xFBxx 处发生 ADC 削波

Guru**** 2644555 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564298/vsp5612-adc-clipping-at-0xfbxx-with-apg-45-dpg-0

部件号:VSP5612


工具/软件:

您好:

我正在使用 CCD 传感器评估 VSP5612。
通过的增益设置 APG= 45 DPG= 0 、输出值的范围仅为 0x0000 至 0xFBxx
也是如此 APG OFDAC 、裁剪位置 0xFBxx 保持不变。

自 255/251≈1.016 以来、我尝试增加 DPG_1 稍微有点、从×1.000 (0) 到大约×1.016(代码 4–5)。
通过这种调整、输出可扩展至 0xFFFF 亮起。 从方框图中可以看出、该行为表明削波源于 ADC 级。

在实践中、使用 DPG 作为权变措施是可以接受的、但我担心根本原因不清楚。 数据表在 ADC 中没有提及此类限制。
我忽视了什么吗? 您能否提供任何建议或说明?

非常感谢您的支持。

此致、
Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori:  

    很抱歉耽误你的时间。  

    您是在所有设备上还是仅在某些设备上观察到这种现象?  

    如果您在所有器件中观察到饱和代码是相同的 ( 0xFBxx ) 或不断从设备切换至设备或运行以运行?  

    谢谢、  

    Karthik N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    (1) 是否在所有器件上都观察到这种现象?
    →是

    (2) 饱和代码是否相同?
    →如果 APG 值相同、则器件间没有差异。
    我们已经确认、更改 APG 值会导致更改饱和代码。

    此致、
    Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori:  

    (1) 好的

    (2) 我没有跟随。 在您的第一条消息中、我想您说更改 APG 并不会更改饱和代码、但更改 DPG 最终会将饱和代码更改为 0xFFFF。 我的理解是否正确?

    BTW、当您尝试使 AFE 饱和时、输入是什么?  

    谢谢、  

    Karthik N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    (2) 关于饱和代码与 APG:
    为混乱而道歉。 在我的第一条消息中,我提到更改 APG 不会影响饱和代码,但在进一步测试后,我发现情况并非如此。
    饱和代码如何依赖于 APG 的测量结果如下:

    (3) 关于 AFE 的输入:
    AFE 连接到 CCD 线性传感器 (TCD1209DG)、我们用灯将其照亮。

    此致、
    Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori:  

    (2) 在下表中、对于 APG = 0x14、 decc 243 的最大代码是饱和电压还是仅为最大电压? 您能否分享此用例的数字输出曲线?  

    这是意料之外的情况。 我怀疑  TCD1209DG 输出已饱和。

    您能否将曝光/光功率加倍、看看 VSP 数字输出是否有任何变化? 如果 VSP 数字输出没有变化、则表明 CCD 传感器已饱和。  

    (3) 好的。  

    谢谢、  

    Karthik N