This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:AFE58JD48 JESD204B 接口的通道映射问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567281/afe58jd48evm-afe58jd48-channel-mapping-issue-with-jesd204b-interface

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVMAFE58JD48

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

将 AFE58JD48 与 TSW14J50EVM 配合使用时、我遇到数据收集问题。 我的设置配置为“JESD:120m 8L 子类 1“模式。

我在收到的数据中观察到持续的通道映射错误。 具体来说:

  • 通道 3 和通道 5 的数据始终相同、并且都反映了中的信号 输入 5
  • 通道 4 和通道 6 的数据始终相同、并且都反映了中的信号 输入 6
  • 通道 9 和通道 15 的数据始终相同、并且都反映了中的信号 输入 9
  • 通道 10 和通道 16 的数据始终相同、并且都反映了中的信号 输入 10

由于此错误映射、数据来自 输入 3、输入 4、输入 15 和输入 16 丢失了。 所有其他通道看起来都已正确映射到其相应的输入。

下图显示了从 HSDC Pro 软件导出的 16 通道数据、清楚地说明了上述问题。

作为故障排除步骤、我已经尝试使用不同的 JESD204B 接收器板替换 TSW14J50EVM、但问题仍然完全相同。 这使我认为问题可能源于 AFE58JD48 配置。

您能否提供有关如何解决此信道映射问题的指导?

谢谢你。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TSW14J50 固件 INI 文件中的特定文件似乎存在错误。 您能否 就该问题向 ultrasound_rx-support@list.ti.com 发送邮件、我们将为您提供可在您的系统中替换的更新文件。