This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:信号配置、删除有关 CW 模式的电路

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563649/afe5818evm-signal-configurations-delete-circuitly-about-cw-mode

部件号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818LMK04826

工具/软件:

尊敬的支持部门:

我想问一些问题。
关于 AFE5818EVM_UM.pdf 的“E.2 AFE5818 EVM 原理图“。

1.什么是 Y1 (125MHz) 和 Y2((PLL.VCO 用于 100MHz?) 用于?
2.如何/在何处将这些振荡器/时钟连接到 u11 内的哪个输出 (LMK04826)?
U11 的每个输出有什么配置(LMK04826 具有可编程输出格式、LVDS、LVPECL 等)?
  正在连接的输出:DCLKOUT0、~Ω、DCLKOUT6、DCLKOUT8
4.我在 TGC 模式下使用 EVM、然后 CW 模式/功能全部关闭、对吧?
哪些部件/电路可以删除? (用于重制新电路板)
请参阅随附的文件“AFE5818_TI support.pdf“。

e2e.ti.com/.../Question-about-CW-of-AFE5818_5F00_TI-support.pdf

此致、
Kamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮帮我吗?
    Kamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamada:

    Y1 可用于 为 LMK 器件中的 PLL1 提供参考时钟、Y2 用于为第一个 PLL 提供反馈、并用作 LMK 器件中 PLL2 的参考时钟。    有关方框图和应用图、请参阅 LMK04826 数据表。

    2.通过短接 J31 的引脚 1 和引脚 2、可以将 Y1 连接到 LMK 的引脚 34。 Y2 的输出已经到达引脚 44 (OSCINN)。

    3. U11 的每个输出均为 LVDS 输出格式

    4.是的。 如果启用了 TGC 模式、则 CW 模式关闭。

    5.对于 LMK0482x 页面的 EVM 原理图、不应进行任何更改。 此页面上不应删除任何组件。

    可以去除与 CW 相关的 REST 部件。 看起来没关系。