This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:在数据字节时、我们收到 NACK

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569495/ads7128-ads7128irter-at-data-byte-we-are-receiving-nack

部件号:ADS7128


工具/软件:

您好、

当我们接收到 NACK 的数据字节时、我们能够接收从器件以及地址和寄存器地址的 ACK。  

时钟频率设为 400kHz、上拉值为 3.3k Ω  

您能帮助我们进一步了解一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    您是否能够发送一个逻辑捕捉、其中显示了您所描述的问题? 这是在寄存器写入还是读取期间发生的?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主器件尝试读取传感器数据时的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    器件是在发送 7 位地址后无应答、还是控制器在器件控制总线并发送数据后无应答?

    请发送逻辑分析仪或示波器捕获数据以帮助进行澄清。

    此致、
    Joel