This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC87208:最大 PVDD

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572036/amc87208-pvdd-max

部件号:AMC87208


工具/软件:

该器件的 PVDD最大 值是多少? PVDD 为 Viout 留出的余量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    PVDD 引脚上的最大电压为 6V。 所需的最小余量约为 200mV。  

    谢谢、
    Erin