This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8695:ADS8695 评估(替代 EVM 和供货情况查询)

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681WEVM-PDK, ADS8695, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560432/ads8695-evaluation-of-ads8695-alternative-evm-and-availability-inquiry

器件型号:ADS8695
主题中讨论的其他器件: ADS8681、ADS8681WEVM-PDK

工具/软件:

您好、

我们目前正在考虑评估 ADS8695(TSSOP-16 封装)。

  • ADS8681EVM-PDK
    →此 EVM 使用采用 TSSOP-16 封装的 ADS8681、我们将其视为使用 ADS8695 的潜在替代方案。 但是、它目前在 TI store 缺货。

  • ADS8681WEVM-PDK
    →此 EVM 可在 TI store 购买、但采用 WQFN-16 封装。 因此、我们知道、由于封装不兼容、ADS8695 (TSSOP) 无法安装在此电路板上。

根据上述情况、您能否提供以下建议:

  1. 是否有可直接支持 ADS8695(TSSOP-16 封装)评估的替代 EVM?

  2. 您是否有关于 ADS8681EVM-PDK(TSSOP-16 封装)下一个可用日期的任何信息?

Thaks,

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、  

    对延迟深表歉意。  

    评估 ADS8695 的推荐方法是使用 ADS8681EVM。 我们正在将 EVM 重新供货。  

    是否希望开始使用 ADS865W 进行评估 ? 这是 ADS8695 的 16 位版本、但它具有可使用 ADS8681WEVM-PDK 进行评估的 WQFN 封装  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    我计划在 ADS8681EVM 上将 ADS8681 替换为 ADS8695 并对其进行评估。
    您能告诉我 ADS8681EVM 何时会重新配置吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、  

    目前正在重新上线、我将与内部团队核实时间表、然后返回给您。  

    您可以在平均时间分享您的项目时间表吗? 如果可以接受、ADS8695 评估的用例是什么?  

    或者、我是否可以对您的 ADS8695 设计给予任何其他帮助?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    项目时间表如下。

    ■项目时间表:
    - 2025 年 10 月:第一个原型
    2026 年 1 月:计划大规模生产

    为了新考虑 ADS8695、我们希望在将其安装到原型板之前在 EVM 上对其进行评估。 请在您了解 EVM 抵达时间表后立即联系我们。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、  

    ADS8681EVM 应在月底在线提供  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yolanda、

    我似乎无法在 EVM 网站上注册通知。
    当商品重新供货时、您能在此论坛上通知我吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、  

    是的、当 EVM 重新供货时、我将通过此论坛与您联系  

    感谢您的耐心  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yolanda、

    现在已经是 10 月、但 EVM 似乎仍在 TI store 没有现货。
    您能在内部检查一下吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、  

    我已在内部联系过团队、此处剩下的唯一步骤是一些内部审批。 不幸的是,这将需要一些额外的时间,我目前的估计将是另外两个星期。   

    此致、  

    Yolanda