This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:搜索模拟电源 ADS1220

Guru**** 2787255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572313/ads1220-search-for-analog-power-supply-ads1220

器件型号:ADS1220


工具/软件:

您好:

我为 ADS1220 ADC 的 AVDD 寻找一个 Vout 为 3.3V 的电源。 目前、Vin = 24V、从中可使用开关转换器为整个 PCB 得出 3.3V 的电压。
数字接地和模拟接地未分开。 对于微控制器的 AVDD(这并不重要)、我使用铁氧体磁珠、数字器件使用相同的 3.3V 电压。 不过、对于外部 ADC、我 认为是否使用更干净的电源会更好?

谢谢您、
Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matteo:

    是的、建议将干净的低噪声电源用于独立式 ADC、尤其是 AVDD。 AVDD 电源上的纹波和噪声会导致 测量误差。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    您能为 AVDD (ADS1220) 推荐 LDO 吗?
    我想用 3.3V 电压为模拟部分供电
    由于我只需要为此 ADC 供电、因此电压基准或超低压降稳压器也可能是合适的选择。 我是否可以将 DVDD 的 3.3V 电压用作稳压器的源?

    此致、
    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我们通常使用 TPS7A4700、但它可以提供 1A 的最大电流。  TPS76333DBV 是在 ADS1220EVM 上设计的、您可以在 EVM 用户指南中找到该器件。 您可以在 TI 电源管理论坛上发布 信息、查看 TI 电源团队是否具有任何具有低噪声、高 PSRR 或任何其他建议的新一代 LDO。 您可以在 ADS1220 上找到以下电源要求:

    BR、

    Dale