This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8361:有关输入电压升高现象的问题。

Guru**** 2914380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565940/ads8361-questions-about-input-voltage-increase-phenomenon

器件型号:ADS8361


工具/软件:

大家好:

我的一个客户使用 ADS8361 进行大规模生产。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
它们对 CHB0-端子施加 2.406V 电压。
接下来、它们增加 CHB0+端子上的电压。 当电压超过 2.406V 时、CHB1+电压从 0mV 上升到 6mV。
CHB1+端子仅通过一个 10kΩ 电阻下拉至 BGND。 此外、还放置了 0.01uF 陶瓷电容器
在 CHB1+端子和 BGND 之间。
他们想知道为什么会出现这种现象 (CHB1+电压从 0mV 上升到 6mV)。
你知道原因吗?
当 CHB0+端子电压超过 CHB0-端子电压时、从 CHB1+端子到 BGND 的电流可能约为 0.6uA?
同样的现象也发生在 ChA 侧。 其他电路板上也会出现这种现象。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya-San、  

    这是一个非常好的问题、感谢您提出!  

    为了确保、当提到 CHB1+上的电压从 0mV 上升到 6mV 时、这是否是使用万用表从外部测得的? 还是在通道之间切换时由 ADC 捕获?  

    如果 ADC 实际上正在对两个通道进行采样、那么这可能是一个多路复用 ADC 存储器串扰问题。

    由于 通道 B0 和 B1 共享相同的采样保持+ CADC 内核、因此每次在通道之间切换时、剩余电荷很小、剩余电荷可以剩余并传递到另一个通道。 然后、这个微小的剩余电荷会在 CHB1+的下拉电阻和电容器上放电。 由于 CHB0-保持在稳定的 2.406V 电压、并且该通道中测量的值相对于该共模电压、因此切换到另一个通道时的剩余电荷可能会灌入电流、而不是拉出电流、直到 CHB0+上的电压上升到 CHB0-上的电压为止。

    CHB1 电荷源的假设很好、我可以说这很可能来自存储器串扰、尽管产生 6mV 偏移的 0.6uA 幅度相当大。  我还有一些其他问题需要进一步了解这一点:  

    您是否还能分享这个 6mV 失调电压是否被视为瞬时干扰或是否为恒定失调电压?  

    观察到这种情况时、通道是否持续切换?

    完成该测试时、是否是在 CHB0 上输入电压斜坡后看到的 6mV、或者直接设置 CH0B+> CH0B-始终会使 CH1B+变为 6mV?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    非常感谢您的答复。

    我的回答如下。

    >只是为了确保、当您提到 CHB1+上的电压从 0mV 上升到 6mV 时、是否使用万用表从外部测量?

    Ans1.
    通过示波器证明在 CHB1+端子处测量电压。 电压不是 ADC 转换数据。

    >您是否还能分享这个 6mV 偏移是否被视为瞬时干扰或是否为恒定偏移?

    Ans2.

    它不是恒定偏移。 CHB0+电压 从 ~充电至 6mV 且小于 1us、并以 300 μ s 400us 放电。
    他们向 CONVST 引脚发送 4 次高电平脉冲 (200ns)、每个脉冲之间的间隔为 4uS。
    在第一个脉冲和第二个脉冲之间的大约一半处发生了 CHB1+上的电压变化(从 0mV 到 6mV)。

    我要求客户观察到忙输出信号。
    我认为、CHB0 和 CHB1 之间的内部多路复用器会在 BUSY=L 和 CHB1+电压上升(从 0mV 到 6mV)期间切换、这将发生在多路复用器更改时序时。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya-San、

    非常感谢您的答复  

    很高兴它与内部多路复用器开关相关、一些 内部 S/H 放电到 CHB1+上的电阻器和电容器上。  

    客户是否会看到输出端的此电压存在问题? 我是否可以建议更改电容器以获得更小的值?  

    这是在多个器件上看到的问题、还是仅为 1?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    非常感谢您的支持。

    我有客户原理图和一些波形。
    我希望您检查他们的原理图和波形。
    但他们不想在 E2E 主题上透露原理图和波形。

    那么、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    当我收到您的电子邮件地址时、我会向您发送他们的原理图和波形。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya-San、  

    我已向您发送了一条直接消息。 现在我将关闭该主题、让我们离线继续。  

     

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    非常感谢您告诉您的电子邮件地址。

    我上周给您发送了一封包含文档的电子邮件。

    请您看一下、请给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、  

    非常感谢您的支持。

    我知道你很忙。 但客户需要您的回复。

    请给我 答复?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya-San、  

    我很抱歉耽误了很长时间。  我已经回复了这封电子邮件。  

    感谢您的耐心。  

    此致、  

    Yolanda