Other Parts Discussed in Thread: ADS8361
工具/软件:
大家好:
我的一个客户使用 ADS8361 进行大规模生产。
此时、他们有以下问题。
请你给我答复。
Q
它们对 CHB0-端子施加 2.406V 电压。
接下来、它们增加 CHB0+端子上的电压。 当电压超过 2.406V 时、CHB1+电压从 0mV 上升到 6mV。
CHB1+端子仅通过一个 10kΩ 电阻下拉至 BGND。 此外、还放置了 0.01uF 陶瓷电容器
在 CHB1+端子和 BGND 之间。
他们想知道为什么会出现这种现象 (CHB1+电压从 0mV 上升到 6mV)。
你知道原因吗?
当 CHB0+端子电压超过 CHB0-端子电压时、从 CHB1+端子到 BGND 的电流可能约为 0.6uA?
同样的现象也发生在 ChA 侧。 其他电路板上也会出现这种现象。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。