This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5281:AD9257 LVDS FPGA 接口的文档和示例代码申请

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5281, ADS5281EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572378/ads5281-request-for-documentation-and-sample-code-for-ad9257-lvds-fpga-interface

部件号:ADS5281


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在从事一个涉及 ADS5281 的测试和测量项目、并计划将其 8 通道 LVDS 输出(数据,数据时钟和帧时钟)与 Xilinx FPGA (Artix 7) 相连接。

您能否向我提供示例代码、布线注意事项或任何有助于确保 ADS5281 和 FPGA 之间正确连接的可用文档? 非常感谢您能分享的任何参考设计或应用手册。

提前感谢您的支持。 我期待着你的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Razieh:

    很遗憾、除了 ADS5281EVM 页面上发布的内容外、我们没有任何示例代码或参考文档。

    该设备是相当老和 FPGA Artix7 当时还没有在市场上.

    www.ti.com/.../ADS5281EVM

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复并澄清有关 ADS5281 的情况。 我不知道此器件被视为旧器件。

    您能否建议使用更适合与 Artix-7 FPGA 配合使用的较新 ADC? 理想情况下、我希望器件能提供参考代码、文档或示例工程、以便更轻松地实现集成并确保以后提供良好的支持。

    非常感谢您提供有关推荐替代方案的指导。

    Razieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Razieh:

    遗憾的是、我们没有任何新的八通道 ADC 器件?

    我们确实有几个可连接 Artix-7 FPGA 的双 ADC、但是、只有在另行通知之前、我们才会放弃该固件。

    此致、

    Rob