This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:TID 报告 — 75KRAD

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566070/ads1278-sp-tid-report---75krad

器件型号:ADS1278-SP


工具/软件:

您好...

ADS1278-SP 数据表提到 TID 为 75KRAD、可在 TI 网站上报告为 50KRAD。

其中一个较旧的 e2e 帖子也是在近 6 年前提出的----> https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808098/ads1278-sp-considering-this-part-for-a-new-design?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS1278

是否有新的 75KRAD 报告? 如果是、请按下。 共享。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    请给我几天时间跟踪数据(如果有)。  如果设备无法通过 75kram、我们需要更新数据表以反映当前支持 50kram 的数据。

    我将在业务结束时向您提供此星期五的更新。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我们仍在挖掘数据。 我应该能够在星期一上通过业务结束分享它。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我们未能找到任何其他数据、但仍在挖掘。  我将在周末提供另一个最新情况。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我们无法 找到 ADS1278-SP 的任何 75krad 数据。  此时、我建议仅在高达 50krad 的条件下使用该器件、除非客户自己进行评估和测试。

    如果我们确实找到了其他数据、我将与您联系。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我们计划更新数据表时、会出现这种情况吗?

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我需要与不在办公室的系统工程师联系。   

    此致、
    Keith