This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVMCVAL:ADC3683EVMCVAL 转插卡

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573041/adc3683evmcval-adc3683evmcval-interposer

器件型号:ADC3683EVMCVAL
主题中讨论的其他器件:ADC3683EVMTSWDC155EVM

工具/软件:

ADC3683EVM 信息表明它附带一个转插板、该板用于通过 Samtec QTH 连接器连接到现在过时的 TSW1400。 转插卡是否仍附带 ADC3683EVM? 如果是、转插板是否有显示 FMC 信号到 QTH 连接器转换的原理图? 我正在尝试将 ADC3683EVM 连接到 FPGA 开发套件、该套件具有匹配的 QSH 连接器、配置为 Jetson MIPI CSI-2 布局、而插入器可能允许我这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

     ADC3683EVMCVAL 版本的 EVM 上有 FMC 连接器、因此它会直接连接到 TSWDC155EVM(数据采集板)。

    我们正准备迁移到新的数据采集板、因此感谢您的耐心等待。

    如有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,没有回答这个问题。 我知道当前板是围绕 FMC 进行设计的、最新的监控板 TSWDC155EVM 具有 FMC。 问题在于、当前的 ADC3683EVM 是否仍随附插入器、以及是否有转插卡的原理图。 我的当前测试设置需要插入器。 我使用的是 FPGA 开发套件、而不是 TSWDC155EVM。 FPGA 开发套件使用 QSH 连接器、我正在尝试查看其是否兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    请参阅随附的原理图。

    如果您想让我们给您发送一个、请告诉我。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC36XX-CVAL-TSW1400-INTERPOSER_5F00_RevA_2800_001_29005F00_Sch_5F00_2023_2D00_11_2D00_06.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们检查了原理图、此插入器不适用于我们的测试设置、因此无需发送电路板。