This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:采样时序

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813, ADS9811, ADS9817, ADS9212, ADS9815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572662/ads9817-timing-of-sampling

器件型号:ADS9817
主题中讨论的其他器件: ADS9212、 ADS9815、ADS9811、ADS9813

工具/软件:

大家好、TI-Team

我要查找模拟信号采样与 ADS9817 采样值的数字输出之间的时间 TX。
目前、我假设这次 TX 必须介于 0 和 t_{d_SYNC_FCLK}之间。
(红色 X 表示对通道 1 和 8 的模拟信号进行采样的时刻)


关于通道间的时序:我的假设是否正确、通道 2 在通道 1 之后的 12 个 DCLK 周期进行采样、依此类推?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    感谢您的发布。 请问您要评估 ADS9817 的应用是什么类型? 我想分享一下 ADS9817 的同步采样、引脚对引脚型号: ADS9813

    您的理解是正确的。 当对 CH1 进行采样、然后从 ADC 输出 CH1 完整数据时、我已在下面进行了标记。 在 CH1 之后对 CH2 进行 1 个 SMPL_CLK (12 个 SCLK) 周期采样、并相应地输出。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    ADS9212 非常适合我的应用(使用 LP 滤波器和内部 PGA 实现至少 1MSPS 和 18 位的两个信号)。
    但是、由于该 ADC 和类似 ADC 的供货情况有限、并且需要的数量较小(不超过五个)、我决定使用 ADS9817。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    明白了! 该系列中的 sim-sam 器件(例如 ADS9813)具有一项功能(通过寄存器写入)、可将典型的 8 通道、2MSPS/通道 ADC 转换为 2 通道 8MSPS/通道 ADC、本质上是模拟 ADS9212。 这些器件也是引脚对引脚的、因此如果需要、ADS9813 可以用作 ADS9212 的替代产品。  还有 ADS9811 (1MSPS/通道、sim-Sam) 和 ADS9815 (1MSPS/通道、MUX) 器件。

    此致、

    Samiha