This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:在时钟的上升沿锁存数据的 DAC

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60501, DAC8830, DAC82001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572196/dac60501-dac-that-latches-data-on-the-rising-edge-of-the-clock

部件号:DAC60501
Thread 中讨论的其他器件: DAC8830DAC82001

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

其中 ADC 在时钟的上升沿锁存数据。

在时钟的上升沿锁存数据的 DAC。

DAC60501 似乎正常、但这款 DAC  可在时钟的下降沿锁存数据。

您是否有任何其他推荐的 在时钟上升沿带有锁存数据的最新 DAC?

DAC8830/31 似乎是在 时钟的上升沿锁存数据、但旧器件 (BB)。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishii-San:

    很高兴再次听到您的反馈(我们参加了 TIPL 培训)。  我们没有许多新器件利用时钟上升沿。  我们的大多数最新产品系列都使用下降沿。  DAC8830 是一个示例。  除了时钟边沿之外您是否有任何要求? 分辨率、电压和通道数?  

    有一些极低成本的逆变器也可在时钟上使用、这将打开许多器件供选择。

    谢谢、

    保罗·弗罗斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    好的、再次见到、 感谢 E2E 上的 SUPT。

    我正在寻找 MAX5441 的替代产品。  

    分辨率:16 位

    电压:0-5V

    通道数:1 通道

    >有非常,成本非常低的逆变器,也可以在时钟上使用,这将打开许多设备可供选择。

    这是否意味着如带有 DAC 时钟逆变器的 LVC 系列?

     SN74LVC1G04 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    MAX5441 似乎是无缓冲电压 DAC。

    此外、我正在寻找一个与 MAX5441 数据格式相同的 DAC。

    对于 2.5V 的满量程、我当前向 REF 引脚施加 2.5V 电压(如果 DAC 的输出电压不同,则使用后续的运算放大器调整电压)。

    除了数据锁存器的下降时钟之外、DAC82001 似乎与规格相匹配。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC82001 也是一个很好的选择、尽管它确实采用寄存器寻址方案。  这意味着 SPI 命令的宽度为 24 位、而 MAX 器件的宽度为 16 位。