This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:HSMC 连接器与 Altera Cyclone V GX FPGA 兼容

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84, DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571236/dac34sh84-hsmc-connector-compatibility-with-altera-cyclone-v-gx-fpga

器件型号:DAC34SH84
主题中讨论的其他器件:DAC34H84

工具/软件:

大家好!

该 EVM 的说明指出“DAC34SH84EVM 包含 HSMC 输入、用于直接连接与 HSMC 兼容的基于 Altera 的 FPGA EVM“

我想将此 EVM 直接(通过 HSMC 引脚对引脚连接)连接至 Cyclone V GX 入门套件 ( 5CGXFC5C6F27C7N )。

问题在于 DAC34SH84EVM 具有 180 个引脚、而 Cyclone V GX 只有 172 个引脚! 此外、在 Cyclone V GX 上、DAC 的某些接地引脚似乎会堆叠至 3.3 伏。

您能否告诉我、DAC EVM 是否有与 Cyclone V GX 兼容的特殊版本? 或者、通过 HSMC 连接器执行此关联的任何解决方案。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Foudil、

    请查看以下帖子是否会有所帮助:

     关于:DAC34SH84EVM HSMC 兼容性 

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    遗憾的是、DAC34SH84EVM HSMC 连接器没有用于与 Cyclone V GX 入门套件进行比较的原理图。 我需要知道此 DAC EVM 中是否使用了 HSMC 连接器是 ASP-176819-01 ? 如果是、它是否与 Cyclone V GX 入门套件 (QSH) 中使用的 HSMC 兼容 QTH –090-01-RT1-RT1? L-D-A

    欢迎使用任何有用的文档。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foudil:

    以下是具有 J13 连接器器件型号的完整 BOM。 最好直接联系 Samtec 支持以获取兼容性信息。 我没有此类信息。  

    53 1. J13   CON、SMVT、180POS、HS GND PLANE、QTH ASP-176819-01. Samtec CON_SMVT_180POS_QTH_SAMTEC_RT1

    e2e.ti.com/.../DAC34H84EVM_2D00_BOM_5F00_D.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的快速答复!

    您附加的 BOM 用于 DAC34H84EVM 而我正期待着那一个 DAC34SH84EVM 。 我在上一篇文章中找到了它的 BOM、它指出 J13 连接器器件型号为 QTH-090-01-RT1-RT1- L-D-A

    总结一下不同的材料明细表:

    • 的 J13 器件型号 DAC34SH84EVM QTH-090-01-RT1-RT1- L-D-A

    • 的 J13 器件型号 DAC34H84EVM ASP-176819-01.

    • Cyclone V GX 入门套件使用 ASP-122953-01

    如需更多信息、我已经联系了 Samtec 支持部门、但我还有最后一个问题需要您回答:

    如果我订购 A  DAC34SH84EVM 今天、它将配备哪种连接器— ASP-176819-01. QTH-090-01-RT1-RT1- L-D-A

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Foudil、

    修订版 D EVM 由 DAC34H84 和 DAC34SH84 EVM 共享。 这是市场上的最新版本。 因此、您将获得 ASP-176819-01 部件。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Kang、感谢您的澄清。

    Samtec 告诉我们、ASP-176819-01 是另一位客户的专有产品、因此我们需要一份授权书才能获取其打印件。  您是否知道 TI 是否是 Samtec 提到的专有客户? 如果是、请检查我们是否可以获得 ASP-176819-01 的示意图?

    如果 TI 不是专有客户(或者没有原理图)、那么在目标 FPGA 中是否使用另一个具有射频 DAC 且与 ASP-122953-01 兼容的 EVM — 即使它不是 DAC34SH84 也是如此?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在本文提供的 docx 文档中找到:[DAC34H84/DAC34SH84 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619941/dac34sh84evm-problem-of-schematic-of-dac34sh84-and-fmc-dac-adapter] EVM REV C 使用 ASP-122952-01 连接器、该连接器与 ASP-122953-1 配合使用。

    您能告诉我是否可以订购 EVM 修订版 C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foudil:

    抱歉、我无法控制 EVM 的库存或分销。 该 EVM 相当旧、自 2016 年起我们上调了修订版 D。 因此、接收 REV C 的机会很低。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    我了解情况!

    正如 Samtec 所述、ASP-176819-01 是另一位客户的专有产品、需要提供授权书才能获得其打印件。 您能否证实 TI 是否为 Samtec 提及的专有客户? 如果是这样、我们非常感谢您能验证我们是否可以获得 ASP-176819-01 的示意图。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Foudil

    我没有此特定器件型号的历史记录、因此无法对此进行评论。 抱歉

    Kang