This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM ZCU111 集成

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572723/dac38rf82evm-dac38rf82evm-zcu111-integration

器件型号:DAC38RF82EVM


工具/软件:

大家好、  

我有一个相当昂贵的 ZCU111 FPGA 板、不想再投资于另一个 FPGA 板、并想用该板评估 DAC38RF82EVM。 我已经进行了引脚比较、除了 SYNC 引脚(未在 ZCU111 板中连接)外、似乎大多是匹配的。

您能指导我以最快的方式启动、这种做法经验证是可行的吗?  

如果您有使用 ZCU102 或类似电路板的参考设计、就会很好。 如果有任何设计(包括 Zynq UltraScale+ PS 子系统)用于对整体设计(SPI 等)进行编程和控制、也会非常有用。

我还开始研究 TI_204C_IP 参考设计、但它们似乎更通用、而不是特定于任何数据转换器。 如果您可以帮助我了解 DAC38RF82EVM 所需的连接和设置、仍然会尝试使用它。

根据进度、我需要决定是否购买  DAC38RF82EVM 板(与 ZCU111/ZCU102 兼容)。

我希望 得到任何帮助。

此致、

Ömer μ s。