This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:AVDD 或 DVDD 处于开路或低于工作电压时的行为

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572204/ads7038-behavior-when-avdd-or-dvdd-is-open-or-below-operating-voltage

器件型号:ADS7038


工具/软件:

您好:

我对 ADS7038 的电源行为有两个问题:

  1. 输出信号(例如 SPI 接口)如果会发生什么情况 AVDD 保持开路 或提供电压 低于建议的工作范围 是否会触发直流诊断?

  2. 相反、IF 的行为是什么 DVDD 保持开路 或提供电压 低于建议的工作范围 、而 AVDD 已正确供电?

在这两种情况下、我都想了解:

  • 设备进入安全状态还是可能损坏。
  • 任何输出引脚(例如 SDO)是有效还是保持高阻抗。
  • 如果存在任何可能导致意外电流路径的内部保护机制(例如 ESD 二极管)、

提前感谢您的支持!

此致、
川浦大吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawaura-San、

    AVDD 为该器件的所有关键电路供电、DVDD 设置器件的 IO 电压。 如果没有 AVDD、接口将处于非活动状态 (Hi-Z)。

    DVDD 和 AVDD 可以独立供电、一个没有另一个、不会造成损坏。

    在不存在 DVDD 和 AVDD 而不会造成损坏时、也可以应用数字输入。

    请遵守绝对最大规格。 所有相对值(例如 GND - 0.3 或 AVDD + 0.3)在该路径中都有 ESD 二极管、在正常运行时不得正向偏置。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel Meraz:

    感谢您的反馈。

    1. 关于您之前的表述“如果没有 AVDD,接口将处于非活动状态 ()“,我知道这适用于 Hi-Z 打开状态。 在 AVDD 降至低于建议工作电压 (2.35V) 的情况下、SDO 引脚是否也保持高阻态、或者是否表现出任何特定行为?

    此外、还有关于 ADS7038-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档的其他问题。 文档中描述 AVDD 开路故障行为的部分指出:

    基于此、我想确认以下几点:

    1. 在这种情况下、输出(例如 SDO)是否会保持在高阻态、或者它们是否会表现出任何特定行为?
    2. 您能否提供 AVDD 和 DVDD 的具体上电复位阈值?
    3. 本文档还提到、当 AVDD 或 DVDD 短接至 GND 时、器件“未上电且不正常工作“。 在这种情况下、我们可以假设输出处于高阻态吗?

    感谢您的持续支持、我期待您的澄清。

    此致、
    川浦大吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawaura-San、

    是的、~引脚仅在 Δ V CS 为低电平时才有效。 否则为 Hi-Z。  

    ~AVDD 引脚通过任何意外的电流路径反向供电、则 SDO 将保持 Hi-Z、除非根据 DVDD 逻辑电平将 Δ V CS 低电平置为有效。 当 DVDD 也不存在时、这是正确的。 当不存在 AVDD 和 DVDD 时、SDO 相对于 GND 为 Hi-Z。  

    遗憾的是、我们通常不共享 POR 阈值。 阈值非常变量、确实超出了器件的正常工作条件。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的解释。 我知道当 CS 为高电平时、SDO 仍保持 Hi-Z。
    我想确认的是、无论 SDO 引脚是高电平还是低电平、是否存在任何 SDO 引脚表现出特定的输出行为(例如保持 Hi-Z,始终为低电平或始终为高电平,无论输入如何)。

    此致、
    Kawaura