This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:有关去耦引脚规格和内部连接的咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572186/ads7038-q1-inquiry-regarding-decap-pin-specifications-and-internal-connection

器件型号:ADS7038-Q1
主题:ADS7038 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在从事一个涉及 ADS7038 的项目、并有关于的一些技术问题 去耦电容器引脚

  1. 去耦电容器引脚是否有指定的输入电压容差范围?
  2. IC 内部如何连接去耦电容器引脚?
    • 根据其他询问、我了解到有一个内部 LDO。 您能否澄清一下去耦电容器引脚在 LDO 内的连接位置?
  3. 我的理解是 LDO 从 AVDD 生成 1.76V 电压。 这是正确的吗?
    • 如果是、1.76V 电压轨的用途是什么?
  4. 如果可能、您能否提供一个显示去耦引脚周围区域的方框图?

查询原因:
我们正在进行 FMEA 分析、需要了解去耦电容器引脚在何种情况下可能会失效。 引脚 FMA 文档提到、去耦电容器引脚具有额定范围、但未提供具体值。

感谢您的支持、我期待您的答复。

此致、
川浦大吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawaura-San、

    去耦引脚后面的内部 LDO 为芯片提供内部内核电压。 我们没有给出 LDO 外部电压容差的规格、因为这尚未针对进行测试。

    去耦电容器引脚位于 LDO 的输出端。 放置在此处的去耦电容器有助于保持稳定的电源电压。

    请告诉我这是否足够了。 进一步调查需要更长的转弯时间。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您先前的答复。 我有一些关于故障条件下去耦引脚行为的后续问题、如文档ADS7038-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

    1. 当去耦引脚短接至 GND 或保持开路时、文档指出器件将不起作用、电源电流会增加。

      • 在这些情况下、器件输出是否处于高阻抗 (Hi-Z) 状态?
      • 增加的电源电流是指流入 AVDD 的电流吗?
      • 在每种情况下(接地短路或开路)可以流过的最大电流是多少?

    2. 当去耦电容器引脚短接至电源时、文档提到“由于最小电源电压高于去耦电容器引脚的绝对最大额定电压、因此对引脚施加高于绝对最大额定值的电压。“

      • 您能否提供去耦电容器引脚的绝对最大额定电压?

    再次感谢您的支持。 我期待您的答复。

    此致、
    川浦大吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawaura-San、

    我只能对此做出最好的猜测。 无论功能安全报告中包含什么信息、最终都将是最可靠的信息。

    由于去耦引脚是内部 LDO 的输出、因此我预计 GND 短路会增加电源电流并可能损坏器件。 开路可能会造成很大的问题、但会影响性能、或导致功耗不稳定。  

    我不知道在短路或开路情况下输出的状态是什么。 我期望器件在短路情况下不能正常工作、并且输出实际上是 Hi-Z。 在开路情况下、并不清楚。

    对于电流、我也没有信息。 尚未对这种情况进行表征、从任何角度和目的而言、都应避免使去耦电容器引脚短路的任何情况。  

    根据我的理解、去耦引脚上没有外部发布的绝对最大额定电压规格。 LDO 的输出电压与最低器件工作电压之间至少有 1.76V、最大值 2.35V。 我可以 估计绝对最大值约为 2V、但同样、在任何正常工作条件下、都不应向该引脚施加外部电压。

    请告诉我这些信息是否足够。 我可以要求我的团队提供更多信息、但这需要一些时间、我最早可以回复的时间是下周中旬。  

    此致、
    Joel